Die Vorlage für die Fischkontur am Bionic Fish bzw. die Chamäleonkontur am Bionic Chamäleon sind unter Downloads oder der Bionics Kit Seite zu finden. Bitte drucke die Vorlage auf Briefpapierformat aus.
Die Vorlage für die Distanzscheiben für den Bionic Elephant ist unter Downloads oder der Bionics Kit Seite zu finden. Bitte drucke die Vorlage auf A3 Papierformat aus.
Leider gibt es aus manchmal unerklärlichen Gründen immer wieder Verbindungsprobleme. Wir arbeiten stets an der Optimierung und Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Verbindungsaufbaus.
Jedoch kann es aufgrund der unterschiedlichen Endgeräte, die verwendet werden können, zu Fehlern kommen. Wir bitten dies zu entschuldigen.
Folgende Hilfen können zur Lösung beitragen:
Der Netzwerkname des Mikrocontrollers ist auf die Platine aufgedruckt “b4e_xx_xx_xx_xx_xx_xx” (xx steht für den individuellen Netzwerknamen).
Bitte Flash Datei herunterladen (Passwort ist festo).
Entpacken Sie die ZIP-Datei. Verbinde den Mikrocontroller per USB-Kabel mit dem PC. Starte die Batch-Datei und folge den Anweisungen. Der Mikrocontroller wird mit einem neuen Code geflasht und sollte danach funktionieren.
Gibt es Probleme beim Ausführen der Batch-Datei, führe diese bitte als Administrator aus. Dazu klicke mit der rechten Maustaste auf die Batch-Datei und wähle im Menü „Als Administrator ausführen“ aus. Besitzt Du Administratorrechte, kannst Du die Datei ohne Probleme ausführen. Solltest Du weiterhin Probleme haben, kontaktiere uns bitte über unser Kontaktformular.
Das Passwort lautet „education“.
Die Roboter lassen sich mit dem eigenen Smartphone steuern. Hierbei muss die Verbindung zwischen dem Mikrocontroller und dem jeweiligen Endgerät hergestellt werden. Eine Anleitung zum Verbindungsaufbau findest du unter Downloads.
Eine native App wird nicht benötigt, um die Robotertiere zu steuern. Die Steueroberfläche erscheint im Browser, des jeweiligen Endgeräts.
WLAN wird nur benötigt, wenn man die Unterrichtsmaterialien über die Webpage aufrufen möchte. Ansonsten stellt der Mikrocontroller einen eigenen Hotspot bereit, mit welchem sich die Schülerinnen und Schüler verbinden können.
Die LEDs sind Statusanzeigen. Die grüne LED zeigt an, ob der Mikrocontroller eingeschaltet ist. Die rote LED zeigt an, ob ein Endgerät verbunden ist. Leuchtet die rote LED ist kein Gerät verbunden. Leuchtet die LED nicht, ist der Mikrocontroller mit deinem Gerät verbunden.
In der Steueroberfläche gibt es ein „Burger“-Menü links oben im Browser, in welchem man jedes Robotertier einzeln antippen kann.
Tippe am besten auf den Punkt auf der Linie, den du auswählen möchtest.
Aktuell gibt es keinen Stopp-Knopf.
Es gibt einen schwarzen Aus- und Einschalter an der Elektronik.
Der QR-Code auf der Elektronik hat keine Bedeutung.
Möglicherweise kann es bei älteren Smartphone Modellen zu Problemen bei der Handhabung der Steuerungsoberfläche geben. Bitte verwende immer das neueste Modell, welches du zur Verfügung hast. Ein Hinweis dazu: Je größer das Display umso besser.
Der verwendete Mikrocontroller ist der ESP32 Dev Kit. Dieser ist mit der Arduino Programmiersprache kompatibel.
Der Mikrocontroller kommt vorprogrammiert.
Der Source Code zum Verändern des Codes steht kostenfrei unter Downloads bereit. Bevor du einen veränderten Source Code auf den Mikrocontroller laden kannst, musst du dir die Arduino IDE herunterladen und die Bibliothek des ESP32 installieren. Eine Anleitung dafür findest du in der ZIP-Datei mit dem Source Code.
Wir bieten auch Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien für das Bionics Kit zum Kauf an. Bitte nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Die Fächer Biologie, Technik, Naturwissenschaften eignen sich besonders zur Vermittlung von Bionik und der bionischen Arbeitsweise.
Der einfache Zusammenbau der Tiere dauert pro Roboter ca. 2 Schulstunden. Darüber hinaus gibt es auf der Webpage noch weiteres Material, welches für einen umfangreicheren Unterricht ausreicht z.B. biologisches Hintergrundwissen zu Tieren und Pflanzen.
Bis zu vier Schülerinnen und Schüler können gemeinsam an einem Baukasten arbeiten.
Die Baukästen lassen sich mehrfach verwenden. Es gibt bei Bedarf Ersatz- bzw. Verbrauchsmaterial-Sets.
Es gibt das verfügbare Unterrichtsmaterial auf der Webseite. Eine spezielle Lehrerhandreichung wird aktuell erarbeitet.
Es sind künftig Lehrerfortbildungen geplant.
Die Bauanleitungen liegen den Baukästen aus Nachhaltigkeitsgründen nicht bei. Sie können bei Bedarf online über die Website als PDF ausgeduckt werden.