Solche Probleme sollten nicht auftreten. Wenn du keine Verbindung zwischen der Steuerungseinheit und deinem mobilen Endgerät herstellen kannst, führe die folgenden Schritte aus:
WLAN und Website:
Der Netzwerkname der Bionic Flower ist auf dem ESP32 aufgeklebt: “b4e_XXXX” -(XXXX steht für den individuellen Netzwerknamen). Du kannst auch den auf dem ESP32 angebrachten QR-Code scannen, um direkt eine automatische Verbindung herzustellen.
Wir entwickeln ständig die Software unserer Produkte weiter. Prüfe die neueste Softwareversion auf GitHub. Hier findest du die Flash-Datei mit der neuesten Software der Bionic Flower.
Anleitung:
Das Passwort lautet “education”.
Ja, die Bionic Flower kann mit dem eigenen Smartphone gesteuert werden. Es muss eine Verbindung zwischen der Steuerungseinheit und dem mobilen Endgerät hergestellt werden. Eine Anleitung, wie du die Verbindung herstellst, findest du online auf unserer Bionic Flower Seite.
Nein, eine native App ist für die Steuerung der Bionic Flower nicht erforderlich. Die Steuerungsoberfläche erscheint im Browser deines Gerätes.
Die Steuerungseinheit erstellt einen eigenen WLAN-Hotspot, mit dem du dein Mobilgerät direkt verbinden kannst. Ein WLAN wird nur benötigt, wenn du über die Webseite auf die Unterrichtsmaterialien zugreifen möchtest.
Du findest ein “Burger”-Menü in der oberen linken Ecke der Webseite. Im “Burger”-Menü kannst du zwischen zwei Modi umschalten:
Sobald du eine Verbindung mit der Steuerungseinheit über WLAN hergestellt und die Webseite www.b4e.de bzw. “192.168.4.1” geöffnet hast, erscheint eine Webseite mit Schiebereglern. Tippe am besten auf den Punkt des Schiebereglers, an dem er bewegt werden soll. Ansonsten kannst du ihn auch direkt schieben.
Nein, es gibt keine Stopptaste. Du kannst die Bewegung stoppen, indem du den Schieberegler auf Null stellst oder die Bionic Flower einfach von der Stromversorgung trennst.
Der verwendete Mikrocontroller ist der ESP32 DevKit, dieser ist mit der Arduino Programmiersprache kompatibel.
Der Mikrocontroller wird vorprogrammiert geliefert und ist sofort einsatzbereit.
Ja, der Code der Bionic Flower ist Open Source. Du kannst den Quellcode der Bionic Flower auf GitHub finden. Wir stellen Ihn zur freien Verwendung zu Veränderung zur Verfügung.
Bevor du einen modifizierten Quellcode auf den Mikrocontroller laden kannst, musst du die Arduino Portable Version auf unserer Webseite herunterladen. Alle notwendigen Bibliotheken und Einstellungen sind voreingestellt, so dass du keine aufwendige Installation durchführen musst und sofort loslegen kannst. Hier findest du auch eine Anleitung zur Verwendung der Arduino Portable Version. Wir haben auch einige erste Programmbeispiele mit hinterlegt, so dass du direkt lernst, wie du die Bionic Flower selber steuerst.
Die CAD-Daten sind auf unserer Webseite verfügbar. Der Dateiumfang umfasst die Bionic Flower Schale.
Die weißen Papierblütenblätter, die wir in unserem Kit anbieten, sind für den einmaligen Gebrauch geeignet.
Du kannst auch eine Vorlage von unserer Webseite (Downloads oder Bionic Flower) herunterladen, um deine eigenen neuen Blütenblätter zu erstellen. Dafür solltest du dir die Vorlage auf ein dickeres Papier wie z. B. einen Karton ausdrucken. Du kannst auch deine eigenen Blätter mit einer individuellen Form und Farbe basteln.
Die Länge hängt stark davon ab, wie tief man in das Thema eintaucht und vom Alter der Schülerinnen und Schüler. Sie können die Blume für eine kurze Einführungsstunde verwenden, in der jüngere Schülerinnen und Schüler einfach neue Blätter erstellen (ca. 30 – 45 min). Sie können die Schülerinnen und Schüler die Blume von Grund auf neu zusammensetzen lassen (60 – 90 min), Experimente mit den Sensoren machen (45-90 min) oder die Schülerinnen und Schüler ein neues Verhalten der Blume erstellen alssen, indem Sie sie mit Open Roberta oder C++ programmieren (90 min bis mehrere Tage).
Ja, Unterrichtsmaterial befindet sich auf unserer Bionic Flower Seite. Ein spezielles Lehrerhandbuch wird derzeit entwickelt.
Ein ausgearbeiteter Online Kurs mit Hintergrundwissen für die Bionic Flower gibt es kostenlos auf unser Lernplattform Festo LX. Hier kann ein kostenloser Account erstellt werden.
Bis zu vier Schülerinnen und Schüler können gemeinsam an einem Baukasten arbeiten.
Die Bionic Flower behandelt verschiedene Themen aus Biologie (z. B. Sensoren und Aktoren in Pflanzen, Faltstrukturen), Technologie (z. B. Sensoren (Touch, Licht), Aktoren (Stepper, LED), Steuerungstechnik, Programmierung in Scratch und C++, Licht und Farben) , Projektmanagement, Kreativität und Kunst.
Im Prinzip kann die Blume viele Male auf- und abgebaut werden, dennoch empfehlen wir dies nicht. Mit der fertig zusammengebauten Blume kann der gesamte Lerninhalt abgedeckt werden.
Die Blätter können jedoch von den Schülerinnen und Schülern gefärbt und gefaltet werden. Wenn Du für jeden Kurs frische Blätter verwenden möchtest, bieten wir vorgestanzte Blättersets an. Man kann auch die ausgestanzten Kartons als Vorlage verwenden, um selbst neue Blätter zu erstellen, oder die Vorlage unserer Blätter auf unserer Webseite herunterladen.
Bauanleitungen liegen den Baukästen aus Nachhaltigkeitsgründen nicht bei. Sie können bei Bedarf online über die Webseite als PDF ausgeduckt werden.